This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级、支持6GHz 带宽)菊链、支持1:3

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/973744/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-daisy-chaining-for-1-3

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

您好!

我们计划使用此开关以 600Mbps 的最大速度路由 CSI2通道。 我们需要从1个 IC 路由到3个接头、因此我们考虑以菊花链方式连接未使用的第4个输出。

  1. 建议以菊花链形式连接此开关
  2. 有哪些缺点? 对此进行任何研究?
  3. 是否有针对未使用通道的特殊终止建议、或是否允许将其保持悬空?
  4. 是否有1:3 MIPI 开关替代器件可用于避开菊花链?

此致、

查尔斯·奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    一些 快速澄清问题:

    1.是否所有接头需要同时连接到 IC、并需要二进制连接/未连接网络、或者是否只想在可访问通道的跳线之间切换。

    2.您路由了多少条通道?  

    菊花链风险

    通过菊花链-仅使用1个 TS5MP646开关 IC -您基本上可以创建一个具有3个通道的1:1开关。 其中 IC 与所有接头断开连接或连接到所有接头。 如果这是您尝试实现的目标、则存在与之相关的风险。

    如果所有接头均已连接-通过第一个开关的电流将是流经开关的所有接头电流的组合、如果超过+/- 35mA、则开关可能在运行期间损坏。 此外、较高的电流可能会使开关上的电压降级、而不仅仅是仅连接1个接头、如果压降太大、则可能导致数据损坏

    2.第2个和第3个接头将通过多个开关路径-这将使其信号衰减得比第一个跳线处的信号衰减得多。

    如果我对您计划如何使用菊花链有误解、请告诉我!

    未使用的引脚悬空

    在高速应用中-例如 CSI2、建议使用50 Ω 电阻器接地来端接未使用的 I/O 引脚。

    1:3 MIPI 开关

    我们没有1:3 MIPI 开关-我们的 MIPI 开关位于1:2 (SPDT) 开关下。 可以通过在2:1交换机中创建4:1交换机来进行3:1配置。 2:1开关中的两个将形成一个4:1多路复用器前端 第一级的输出被输出到第二级、这是另外一个2:1开关。 这些器件将作为具有2个控制位的4:1开关运行。  未使用的端口可使用50欧姆电阻器端接至接地端。 与菊花链相比、这通常是首选方法、因为所有3个接头在选择接头时都将从 IC 获得大致相同的信号。

    如果您能回答我为您提出的几个问题、请确保为您所面临的应用推荐最佳解决方案。 如果您有任何其他问题或希望澄清我上面所说的任何内容,请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我们需要的是、每次将 IC 的输出连接到1个接头时、将有3个接头、我们不需要一次性使用所有接头  
    2. CSI-2通道、因此4个数据对和时钟。
    3. 由于我们需要的是3:1 SP3T 开关、因此使用2:1开关中的两个会形成4:1多路复用器前端是否存在数据完整性风险?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    好的、我完全理解。  使用此配置时还有一些注意事项:

    在 CSI-2的 HS 模式下、RON 通常为6欧姆、最大值(在最高温度下)为9欧姆。 在两个开关之间、开关结构的导通电阻通常约为12欧姆-这将是开关结构的更大衰减。

    即、负载为100欧姆、导通电阻为12欧姆、负载源电压百分比:100/112 ~ 89.29%。 通常会在开关结构上丢失~11%的信号。  与仅使用1个开关(6欧姆)的情况相比、100/106 ~ 94.34%会丢失开关上~5.66%的信号。 除非您始终在接近最大条件的条件下运行开关-您可以更合理地预期在典型值附近降落。

    2.当选择开关通路时、导通电阻和导通电容可组合在一起形成较大的 RC 电路。 这个额外的电容会使带宽降低一个位(但在您所看到的频率下-这不应该是一个主要问题)。 但是、它会增加通过开关的传播延迟、因为导通电容实际上也会使激活的开关路径加倍。

    布局注意事项将更加重要 、因为三个 IC 之间的连接必须对称、以帮助防止 IC 之间的布局导致信号完整性问题。

    4.导通电阻失配-通道之间存在一些失配-这可能会通过使用两个串联的开关路径而加剧-但它通常为0.1欧姆、不应对输出通道产生太大的负面影响。

    如果应用能够处理出现的衰减、则不会出现问题。 但是、在衰减风险过大的情况下、最终使用缓冲器尝试重新获得一些丢失的电压始终是一种可能性。  

     

    如果您有任何其他问题或想要澄清、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson