This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找一款适用于汽车应用且具有电压电平转换功能的4通道2:1 (SPDT)开关

Guru**** 2556140 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/972501/looking-for-a-4-channel-2-1-spdt-switch-with-voltage-level-translation-for-automotive-application

主题中讨论的其他器件:SN3257-Q1LSF0204-Q1

您好!

客户正在寻找 具有电压电平转换功能的4通道2:1 SPDT 多路复用器。

规格:

   -端口 A:4通道1.8V,

   -端口 B:4通道:3.3V

  输出:4通道1.8V

  -双向:端口 A/B <->输出

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有一个器件具有所有这些功能。

    将 SN3257-Q1与 B 端口上的任何电平转换器(取决于您使用的信号类型)相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    克莱明是正确的、我们没有采用所有这些功能的多路复用器。 我还会注意到、我们使用的少数几个多路复用器采用电平转换、最适合下行转换应用-因为上行转换需要外部电路。

    据说 SN3257-Q1是解决方案多路复用器部分 的最佳器件+每个公共线路上都有一个双向电平转换器、因为多路复用器在 VDD = 3.3V 时将传递任一信号。 如果可能、我还建议使用3.3V 信号为多路复用器供电、因为它的导通电阻会低于1.8V 电源电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提出 Switch 建议。 4通道2:1开关的最佳电平转换器是什么?

    我们需要一个4位转换器、该转换器可以将端口 A 的1.8V 转换为1.8V、将端口 B 的信号的3.3V 转换为1.8V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我建议仅在端口 B 上使用电平转换器-因为端口 A 到公共端口和端口 A 公共端口始终为1.8V、因此无需使用电平转换器。 在开关输入之前在端口 B 上添加一个4位电平转换器将确保任何进入端口 B 源的电压为3.3V、并且任何进入开关的电压、也就是公共端口的电压为1.8V。

    话虽如此、正在经历的信号带宽是什么-快速了解一下我们的电平转换 器、我们确实有4位1.8V - 3.3V 双向电平转换器、例如 LSF0204-Q1、但它们受100Mbps 数据速率的限制。 似乎有一些数据速率可能高于该数据速率、但我希望获得更多信息:

    1.您是否需要4 位解决方案?如果我们需要更高的数据速率、可以稍微放宽一下?

    2.此应用程序是否绝对需要  Q1 等级?或者由于应用所使用的汽车系统、是否存在这方面的余地?

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson