您好!
客户正在寻找 具有电压电平转换功能的4通道2:1 SPDT 多路复用器。
规格:
-端口 A:4通道1.8V,
-端口 B:4通道:3.3V
输出:4通道1.8V
-双向:端口 A/B <->输出
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在寻找 具有电压电平转换功能的4通道2:1 SPDT 多路复用器。
规格:
-端口 A:4通道1.8V,
-端口 B:4通道:3.3V
输出:4通道1.8V
-双向:端口 A/B <->输出
谢谢你。
您好、Sandesh、
克莱明是正确的、我们没有采用所有这些功能的多路复用器。 我还会注意到、我们使用的少数几个多路复用器采用电平转换、最适合下行转换应用-因为上行转换需要外部电路。
据说 SN3257-Q1是解决方案多路复用器部分 的最佳器件+每个公共线路上都有一个双向电平转换器、因为多路复用器在 VDD = 3.3V 时将传递任一信号。 如果可能、我还建议使用3.3V 信号为多路复用器供电、因为它的导通电阻会低于1.8V 电源电压。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好、Sandesh、
我建议仅在端口 B 上使用电平转换器-因为端口 A 到公共端口和端口 A 公共端口始终为1.8V、因此无需使用电平转换器。 在开关输入之前在端口 B 上添加一个4位电平转换器将确保任何进入端口 B 源的电压为3.3V、并且任何进入开关的电压、也就是公共端口的电压为1.8V。
话虽如此、正在经历的信号带宽是什么-快速了解一下我们的电平转换 器、我们确实有4位1.8V - 3.3V 双向电平转换器、例如 LSF0204-Q1、但它们受100Mbps 数据速率的限制。 似乎有一些数据速率可能高于该数据速率、但我希望获得更多信息:
1.您是否需要4 位解决方案?如果我们需要更高的数据速率、可以稍微放宽一下?
2.此应用程序是否绝对需要 Q1 等级?或者由于应用所使用的汽车系统、是否存在这方面的余地?
请告诉我!
最棒的
Parker Dodson