This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:案例号:CS0386644

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/972224/ts3a5018-case-no-cs0386644

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!
我们计划在电路板上运行仿真后测试。 希望为器件 TS3A5018RGYR 申请 IBIS 模型。 (1.8V 模型)

我们可以通过以下链接获取 TS3A5018的 IBIS 模型: https://www.ti.com/product/TS3A5018#design-development##design-tools-simulation 。但是 IBIS 模型不包含我们使用的封装(VQFN)以及 IBIS 中的电压显示25和33、没有18。 在某种程度上、IBIS 模型在 hyperlynx 9.5.1中不起作用。 IT 提示错误:组件 TS3A5018_PW 具有重复的系列引脚映射条目。

请与我们分享具有1.8V 模型的 TS3A5018RGYR 器件的有效 IBIS 模型。

谢谢。
美惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MEI 欢迎观看 E2E 视频!

    正确的做法是、TS3A5018的 IBIS 模型不包含 VQFN 封装和1.8V 电源的数据。  

    您是否考虑为您的系统使用另一个开关、例如 TMUX1574? TMUX1574提供改进的功能和规格、如果您有兴趣、还提供一个 IBIS 模型、其中包含 UQFN 封装中1.65V 运行电压的数据。  

    您决定使用 TS3A5018的用例是什么?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、  

    我们的电路板已采用 TS3A5018、 VQFN 封装和1.8V 电源构建。 目前、我们测试了其中一项功能、 即 TS3A5018开关在路径上发生故障。 我们希望运行仿真以确认路径上的时序分析。 因此、我们需要将此部件的 IBIS 模型用于 Hyperlynx 中的仿真。 您可以帮助为此器件提供 IBIS 模型吗?

    谢谢。  

    此致、  

    美惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mei、

    感谢您提供更多信息。 您能否详细解释一下系统中在开关信号路径中出现故障的功能?

    我将询问此封装和电压电平的 IBIS 模型数据、但这是一个旧得多的器件、可能无法获得此数据。 我将告诉您我发现的内容、并在下周与您联系。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    它是一个 FPGA >开关>微控制器连接器> QSPI 子卡(以166MHz 运行)  

    此路径的布局总长度为17英寸。

    请帮助我们使用 IBIS 模型。

    谢谢。

    美惠