主题中讨论的其他器件: TMUX1574
您好!
我们计划在电路板上运行仿真后测试。 希望为器件 TS3A5018RGYR 申请 IBIS 模型。 (1.8V 模型)
我们可以通过以下链接获取 TS3A5018的 IBIS 模型: https://www.ti.com/product/TS3A5018#design-development##design-tools-simulation 。但是 IBIS 模型不包含我们使用的封装(VQFN)以及 IBIS 中的电压显示25和33、没有18。 在某种程度上、IBIS 模型在 hyperlynx 9.5.1中不起作用。 IT 提示错误:组件 TS3A5018_PW 具有重复的系列引脚映射条目。
请与我们分享具有1.8V 模型的 TS3A5018RGYR 器件的有效 IBIS 模型。
谢谢。
美惠