大家好、
我在数据表中找不到足够的信息来解决我的问题、从而将其发布在这里。 希望得到答案。
我在类似条件下测试了其中10个 IC、其中3个 IC 烧坏了。 由于所有 IC 都处于相同的工作条件下、我只想找出三个 IC 燃烧的原因;我确保这些 IC 满足数据表中提到的工作条件。
数据表中的第9.2.2节(详细设计过程)提到"在中、默认情况下会拉低至接地或可上拉开漏 GPIO "。 现在、这应该意味着 IN 必须从外部下拉或上拉、并且默认情况下不会在内部下拉? 如果我错了、请纠正我的问题。
如果默认情况下未在内部下拉、则 IN 引脚是否可以保持悬空?
在我的应用中、IN 不是从外部下拉、因为我认为它默认在内部下拉(应该更加注意)、如果不是逻辑高电平、则引脚保持悬空。
数据表未提及 IN 引脚是否可以悬空。 我怀疑这应该是 IC 烧坏的原因、未烧坏的 IC 会在一段时间后最终烧坏。 IC 烧断的原因是使 IN 引脚悬空、还是使其悬空? 如果它们可以悬空、还有什么可能导致它们烧坏?
期待您的回答。
谢谢