主题中讨论的其他器件: TMUX1308
大家好、团队、
该器件在 Sx 和 D 引脚上均具有内部注入电流保护功能。
据介绍、 当逻辑引脚禁用输入(Sx)并且注入电流导致电压时、注入控制电路变为活动状态
引脚处的电压将高于 VDD 或低于 GND。
当注入电流流入使能信号输入时、D 端子输出具有什么电压?
此致、
H.Someno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
该器件在 Sx 和 D 引脚上均具有内部注入电流保护功能。
据介绍、 当逻辑引脚禁用输入(Sx)并且注入电流导致电压时、注入控制电路变为活动状态
引脚处的电压将高于 VDD 或低于 GND。
当注入电流流入使能信号输入时、D 端子输出具有什么电压?
此致、
H.Someno
感谢您的回复。
如有其他问题、请查看您的意见和 TMUX1308-Q1功能。 请告诉我这些信息吗?
此致、
H.Someno
Hidekazu、您好!
电 流注入事件期间的电压输出 Vd 如下所示:
a)选择一个通道、假设 S0、因此启用的信号路径为 S0到 D。在正常条件 下、输入电压 VSO 约为 Vd。
b)但是、如果电流注入关闭通道(这种情况 S1 - S7)、则输出电压 Vd = VSO + V_CURRENT_INMOING_ERROR。
c)注入电流产生的误差见所提供的图 I
由于输入被称为电压源、因此当电流注入禁用通道时、误差将在输出端显示。 要更清楚地看到此路径、请参阅以下内容:
由于注入电流路径误差、输出端的测量值就是所测量的值。
2.对于过压事件,将通过控制电路路由过大的电流。 在此模式下、电流控制充当钳位、以吸收过量电流、同时限制注入电流的影响。 注入电流仍将存在与之相关的误差、该误差将与我在第一次响应中共享的第一个图类似。
为避免损坏、我们仍然建议使用限流电阻器将单通道注入电流保持在<=|50mA |的水平、同时将每次注入器件的总注入电流保持在<=|100mA|的水平
下面显示了 eq。 所选引脚注入电流事件的电路。
3. 7-9和图7-13中的表都使用相同的测试电路8-11、但它们显示的内容略有不同。
7-9中的表给出了注入电流和源阻抗特定条件下的典型值和最大值。 它只会达到<= 10mA 的电流注入。
图7-13显示了电压漂移与注入电流的典型响应曲线-与7-9中的表不同、这种变化扩展至50mA。 根据显示的曲线-这是低 Rs 值情况、因为源阻抗越小、显示的误差就越小。 很抱歉、在查看数据表时可能会有点困惑。
如果您有任何其他问题或需要的澄清、请告诉我、我将看到我可以做什么!
最棒的
Parker Dodson
Parker-San、
感谢详细的解释。
我很抱歉能坚持。 从目前的内容来看,我现在的理解如下。 这些理解是否完全正确?
-即使电流注入(或过压,如>VDD 或<GND) happened to the source of enabled path(Figure 8-17 of datasheet is explaining it.)),注入电流保护电路也能正常工作
- 数据表第7-9节中指定的 Δ VOUT 规格不仅在禁用路径的源极发生注入电流时适用、而且在启用路径的源极引脚发生注入电流(或过压)时适用。 如果注入电流较大、则数据表的图7-13显示了这种情况。
此致、
H.Someno
Hidekazu、您好!
无需道歉、我随时为您提供帮助!
-是当电流注入禁用的通道或输入电压> VDD 或 < GND 导致所选引脚上发生电流注入事件时、电流注入控制电路会工作。
-在表7-9中、显示了在一系列源电阻和注入电流条件下的预期结果。 这适用于注入的电流<= 10mA。 该器件在禁用的通道上经过专门测试-但是、该表的结果可以外推至过压情况、作为一个很好的指导、因为误差应该与误差相似、因为误差是由电流注入引起的。
-图7-13显示了注入禁用通道的电流的典型曲线。 正确的是、它在更大的注入电流范围内。 它很好地反映了对于具有较低源电阻的电流注入事件的预期结果。
对于使用器件进行设计-无论电流注入事件是来自禁用通道还是来自所选通道上的过压/欠压事件、使用7-9和7-13中的数据是由电流注入事件引起的输出电压漂移的良好指导原则。 确保在一个端口中注入小于50mA 的注入电流、并且器件每次只能处理所有通道之间的100mA 电流。
如果您有任何其他问题、请随时联系我们!
最棒的
Parker Dodson