This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:注入电流耦合

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970069/tmux1308-q1-injection-current-coupling

器件型号:TMUX1308-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

大家好、团队、

该器件在 Sx 和 D 引脚上均具有内部注入电流保护功能。

据介绍、 当逻辑引脚禁用输入(Sx)并且注入电流导致电压时、注入控制电路变为活动状态

引脚处的电压将高于 VDD 或低于 GND。  

当注入电流流入使能信号输入时、D 端子输出具有什么电压?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    在数据表的图7-13中、它显示了注入电流的输出电压的最大变化。 输出不关心注入电流的来源-它只关心注入的电流。 请参阅下图、了解注入电流导致的输出电压变化:

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     如有其他问题、请查看您的意见和 TMUX1308-Q1功能。  请告诉我这些信息吗?

    1. 关于您的回答: 您是否意味着输出(TMUX1308的一个 D 引脚)电压取决于 D 端子上的渐进电路的运行、而无论电流注入哪个输入端子?
    2. 当电流注入已启用的输入时、该注入的输入引脚和输出引脚内置的注入电流保护电路如何采取措施?
    3. 数据表的第7-9节显示了具有 Rs 电阻器与 Iinj 电流间的关系的 Δ- VOUT 规格表。 我知道测试电路基于图8-11 (注入电流施加到禁用输入的条件)。                                                            在图7-13中、使用了哪种测量电路来测量图形数据?  与第7-9节中的规格表是否存在任何关系?

     此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    电  流注入事件期间的电压输出 Vd 如下所示:

    a)选择一个通道、假设 S0、因此启用的信号路径为 S0到 D。在正常条件  下、输入电压 VSO 约为 Vd。

    b)但是、如果电流注入关闭通道(这种情况 S1 - S7)、则输出电压  Vd = VSO + V_CURRENT_INMOING_ERROR。

    c)注入电流产生的误差见所提供的图 I

    由于输入被称为电压源、因此当电流注入禁用通道时、误差将在输出端显示。 要更清楚地看到此路径、请参阅以下内容:

    由于注入电流路径误差、输出端的测量值就是所测量的值。

    2.对于过压事件,将通过控制电路路由过大的电流。 在此模式下、电流控制充当钳位、以吸收过量电流、同时限制注入电流的影响。 注入电流仍将存在与之相关的误差、该误差将与我在第一次响应中共享的第一个图类似。

    为避免损坏、我们仍然建议使用限流电阻器将单通道注入电流保持在<=|50mA |的水平、同时将每次注入器件的总注入电流保持在<=|100mA|的水平

    下面显示了 eq。 所选引脚注入电流事件的电路。

    3. 7-9和图7-13中的表都使用相同的测试电路8-11、但它们显示的内容略有不同。  

    7-9中的表给出了注入电流和源阻抗特定条件下的典型值和最大值。 它只会达到<= 10mA 的电流注入。

    图7-13显示了电压漂移与注入电流的典型响应曲线-与7-9中的表不同、这种变化扩展至50mA。 根据显示的曲线-这是低 Rs 值情况、因为源阻抗越小、显示的误差就越小。 很抱歉、在查看数据表时可能会有点困惑。   

    如果您有任何其他问题或需要的澄清、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San、

    感谢详细的解释。

    我很抱歉能坚持。 从目前的内容来看,我现在的理解如下。 这些理解是否完全正确?

    -即使电流注入(或过压,如>VDD 或<GND) happened to the source of enabled path(Figure 8-17 of datasheet is explaining it.)),注入电流保护电路也能正常工作

    -  数据表第7-9节中指定的 Δ VOUT 规格不仅在禁用路径的源极发生注入电流时适用、而且在启用路径的源极引脚发生注入电流(或过压)时适用。  如果注入电流较大、则数据表的图7-13显示了这种情况。

    此致、

    H.Someno

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    无需道歉、我随时为您提供帮助!  

    -是当电流注入禁用的通道或输入电压> VDD 或 < GND 导致所选引脚上发生电流注入事件时、电流注入控制电路会工作。

    -在表7-9中、显示了在一系列源电阻和注入电流条件下的预期结果。 这适用于注入的电流<= 10mA。  该器件在禁用的通道上经过专门测试-但是、该表的结果可以外推至过压情况、作为一个很好的指导、因为误差应该与误差相似、因为误差是由电流注入引起的。  

    -图7-13显示了注入禁用通道的电流的典型曲线。 正确的是、它在更大的注入电流范围内。  它很好地反映了对于具有较低源电阻的电流注入事件的预期结果。  

    对于使用器件进行设计-无论电流注入事件是来自禁用通道还是来自所选通道上的过压/欠压事件、使用7-9和7-13中的数据是由电流注入事件引起的输出电压漂移的良好指导原则。 确保在一个端口中注入小于50mA 的注入电流、并且器件每次只能处理所有通道之间的100mA 电流。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San、
    感谢您的详细评论。

    现在、我收到了有关特定测量的操作的其他问题。
    因此、我想切换到本地通信。 由于我稍后会通过电子邮件向您发送来自客户的新查询、因此请为他们提供支持。

    此致、

    H.Someno