This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输入转换上升或下降速率规格的测量范围是否从 VIH 更改为 VIL?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1, SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/971307/sn74lvc1g3157-is-the-measuring-range-of-input-transition-rise-or-fall-rate-spec-from-vih-to-vil

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17-Q1

E2E、  

我现在正在评估 SN74LVC1G3157-Q1、对此器件有2个问题:

 

1.输入转换上升或下降速率的测量范围规格是从 VIH 到 VIL 吗?

2.输入转换上升或下降速率的要求是否可以放宽? 如果你可以放松,你能得到多少  

期待您的回答。  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Δt /Δv 限值描述了边沿的斜率、并应用于边沿的所有点(在 VIL 和 VIH 之间)。 在实践中、它仅在接近开关阈值时才很重要。

    请 Δt、A/B1/B2 Δv 支持任何斜率的模拟信号;Δ V/Σ 限制仅适用于数字控制输入 S。如果 S 信号实际太慢、则必须在其前面添加一个带有施密特触发输入(例如 SN74LVC1G17-Q1)的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    表示1。 Clemens 正确-它是边缘的斜率、适用于所有点、但实际上它在 VIH/VIL 之间最重要。

    2.我不建议放松这一点、因为控制引脚上的慢速输入往往会导致整个器件其余部分的信号完整性问题。 如果您的上升时间/下降时间过慢、则添加具有施密特触发输入的缓冲器是一个很好的解决方案/解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson