This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:关于导通状态电阻和 CIO (off)图数据

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969371/sn74cbt16233-about-on-state-resistance-and-cio-off-graph-data

器件型号:SN74CBT16233
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

客户希望将 SN74CBT16233用于静电触摸面板的测试仪。
在背景中、请告诉我们有关这两种规格的图形数据信息。
静电触摸面板反馈信号大约为100kHz、信号电平为5V。

1.关于 Ron 图
数据表中介绍了以下规格。


但是、没有有关 Ron 的图形数据。
其他数据表包括导通电阻与源极或漏极电压间的关系图。

您有这样的数据吗?

2.关于 CIO (off)图
客户需要 CIO 的最大和最小信息。
或者客户需要特征图数据。
您能给我提供上述信息吗?

是否有电容更低的推荐产品?
但是、如果可能、客户更喜欢多通道产品。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    由于该器件的版本较旧(最初于 1995年发布)、因此我们没有所有数据。 通过查看该时间段内的类似器件、我可以看出数据表中的数据捕获了0V 和2.4V 输入下的典型值和最大值、并且随着输入电压和通过的电流的增加、电阻会增加 器件。

    在电容方面-频率越高、电容越低 -但典型值是您可以从大部分信号范围中得到的结果。 我们没有该器件的任何直接数据-但在100KHz 左右时、假设4pF 是一个安全的选择、因为寄生电容会在较高频率下下降-而不会增加。 考虑到该器件的额定频率为200MHz -假设为4pF 是相当安全的。 我们的一些较新器件可以对频率关系进行规格。

    但是、我确实认为我们有些器件具有较低的导通电容和导通电阻-代价是通道略小、因为这是我们唯一的16通道2:1多路复用器。 但是、我相信我们的器件与您当前使用的器件完全不同。

    TMUX1574是一款低电容4通道2:1多路复用器/多路信号分离器。 它的典型关断电容为3.5pF、导通电容为7.5pF。 在5.5V 电源下、它还具有较低的导通电阻。 我已将以下图表作为参考:

    电容图的一个注意事项是、它仅从1MHz 开始显示、因为在1MHz 之前变化很小、并且假定典型值是一个很好的经验法则。

    虽然该器件不是16通道:

    此器件的 QFN 和 SOT-23-THN 封装分别为5mm^2和8mm^2、其中4个具有去耦电容、将小于最小的 SN74CBT16233封装(TVSOP - 50mm^2)。 TSSOP 版本的 TMUX1574 (22mm^2)、其中4个仍然比 SN 器件的其他两种封装小。 更小的封装还具有添加更少的封装寄生效应的优势、数据表中不一定会注明这一点。

    请告诉我1574是否是适用于您的应用的可能解决方案-如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    感谢您的友好支持。
    我将向  客户介绍 MUX1574。

    您能告诉我有关 MUX1574和 SN74CBT16233的 CIO (OFF)规格的另一件事吗?
     CIO (OFF)是“GND 电容”还是“I/O 引脚之间的电容”?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    不用客气!

    很好、我很高兴听到这个消息- 1574是一个很好的部分、我喜欢它有更多的曝光。

    CIO (OFF)是从 I/O 引脚到接地的电容。

    如果您有任何其他问题 、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson