This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:SD 卡应用、有一个低电容开关

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/968015/ts3a27518e-sd-card-application-is-there-a-lower-capacitance-switch

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我的客户将 TS3A27518E 用于 SD 卡,如果在 SD 卡中运行“Passmark Burn”测试项目,则在使用 UHS-I (SDR104)卡时将发生100%的故障(无法访问 SD 卡)

我们想知道它可能是由总负载电容超过规格引起的。 最大值为40pF。 Value (host–PCB TRACE–switch–ESD 二极管–SD 卡插槽–SD 卡)
对于 TS3A27518E 开关的负载电容大约为21.5pF,是否有一个更低的负载电容开关解决方案可以替代 TS3A27518E?

或者您对此问题有任何建议?

附件为 schematic.e2e.ti.com/.../SD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。  

    TS3A27518E 是 TI 在此配置中的唯一开关。 如果您有兴趣、我可以推荐具有较低 Con 的多芯片解决方案。

    您能更详细地解释通带测试和100%失败结果表示什么? 您还尝试了哪些其他故障排除步骤? 您是否已确认开关的控制输入正确?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dickson、

    我的客户想知道具有较低 Con 的多芯片解决方案,您能不能提出解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TMUX1574是一款4通道、2:1器件、具有低导通电阻规格-典型值- 7.5pF、最大值- 12pF。 由于客户需要6ch、2:1器件、我们必须在设计中使用2x、TMUX1574、它将是8通道、2:1、并保留两个通道未使用。

    TMUX1574器件具有额外特性- 2GHz 带宽、1.8V 逻辑兼容、失效防护逻辑(控制引脚可在电源之前上电)和高达3.6V 的断电保护。

    请注意、TMUX1574器件是一款功能更好的新型器件、而且2倍的解决方案仍然具有成本/尺寸优势。 它们可以使用小型 uQFN 封装 RSV (2.6mm x 1.8mm)或 SOT-23薄型引线式封装(4.3mm x 3.36mm)

    我已将2x TMUX1574的示例引脚映射连接到客户用例。 请确保客户使用数据表作为逻辑和规格的最终原理图。

    如有任何疑问、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../TMUX1574_5F00_Usage.xlsx