Other Parts Discussed in Thread: TLV9002-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9002-Q1
大家好、
我不使用 S1A 和 S1B 引脚、计划将这些引脚直接连接到 GND。
由于 DA 和 DB 均连接到 OPAMP 正极端子、而未连接任何电容器、因此不应存在流向器件外部 S1A 和 S1B 的电流路径。
在这种情况下、我是否可以在不使用限流电阻器的情况下将 S1A、S1B 引脚直接连接到 GND?
我认为应该可以、但希望再次确认、因为 TI.com 上的引脚 FMA 文档中有以下描述。
S1A 接地短路故障: 传递到 DA 引脚的信号损坏。 如果开关路径中没有限流电阻器
器件可能损坏"
此致、