This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:未使用的 SxA、SxB 输入

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1008174/tmux1309-q1-unused-sxa-sxb-input

器件型号:TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9002-Q1

大家好、

我不使用 S1A 和 S1B 引脚、计划将这些引脚直接连接到 GND。

由于 DA 和 DB 均连接到 OPAMP 正极端子、而未连接任何电容器、因此不应存在流向器件外部 S1A 和 S1B 的电流路径。  

在这种情况下、我是否可以在不使用限流电阻器的情况下将 S1A、S1B 引脚直接连接到 GND?

 我认为应该可以、但希望再次确认、因为 TI.com 上的引脚 FMA 文档中有以下描述。

S1A 接地短路故障:  传递到 DA 引脚的信号损坏。 如果开关路径中没有限流电阻器
器件可能损坏"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    担心的是、当多路复用器切换到 S1A/S1B 时、DA/DB 上可能会有电压、虽然运算放大器不会产生电流、但开关上会有电压 V+。  流经开关的电流为 V+/R_ON -并且根据 V+的值、电流可能会超过50mA (器件电流限制)。

    例如、在5V 电源下、假设在转换期间 DX 上有一个5V 信号。 在室温下、这通常为~100欧姆、但可能会稍低一些-因此在电池电压较低的情况 下、通过开关的电流可能大于50mA、从而可能损坏它。

    这取决于系统的确切设置。

    您计划使用哪种电压电源 、该电路中运算放大器的 V+端子 w.r.t 至接地端的最大电压是多少?  因为根据具体设置、您可能能够避免添加限流电阻器、因为风险不会太大。

    请告诉我、这样我就可以验证这是否适用于您的特定应用!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的评论。  

    很抱歉、我未添加"输入"。 DA 和 DB 端子连接到 OPAMP 正(非反相)输入端子。   

    因为它是一个高阻抗端子、所以无需担心 S1A/S1B 直接连接到 GND、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    唯一的问题是、如果正极端子上的电压足够大、能够感应>50mA 的电流、则可能会出现电流瞬变、否则可能会造成损坏。 如果+端子上的电压接近 VDD (如果 VDD 为5V),则可能会发生这种情况。 因此、在大多数情况下、您应该可以-但由于电流瞬态、仍然存在故障的可能性。  

    正极端子上的电压 w.r.t 接地将分流至接地。 如果 V+/ R_on > 50mA、则可能会出现问题。 但是、最大的关注领域是、如果您使用5V VDD 为器件供电、并且 V+接近 VDD。 如果您使用的是5V VDD、但 V+未接近5V、则这不是问题、如果使用的电源比使用的电源低、则这不是问题。

    但您必须在运行的所有时间验证 V+/R_ON <= 50mA。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    VIN+是高阻抗节点、如果没有寄生电容、则不应存在过多的电流、或者可能存在非常有限的时间尖峰。  

    我使用了 TLV9002-Q1、其输入电容为1.5pF。

    https://www.tij.co.jp/product/jp/TLV9002-Q1

    即使在这种情况下、也有失败的机会吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    在大多数应用中、由于运算放大器具有高阻抗、因此风险非常低。 但也有来自多路复用器的电容(1309的最大电容为40pF)以及总线电容。 虽然不能保证这些电容器发生故障、但它们会产生电流、从而产生可能导致瞬态的电压差。

    我不是说您不能这样做、因为风险更低、因为该部件的电阻更大、有助于在这类情况下工作。 话虽如此、由于多路复用器、总线和运算放大器的寄生效应、无法100%保证不会发生某些电流瞬变-不幸的是、它不仅仅是高阻抗"源极"。 老实说、即使在前面添加一个10 - 25欧姆的电阻器、也会有帮助、就好像接地电阻始终大于或等于该器件的所有可接受电压范围一样。 问题在于、在某些工作点、多路复用器可能会降至100欧姆以下、并且+端子上的电压可能会导致电流瞬变。 如果接地电阻为100欧姆或以上、则电流不应超过50mA。

    最棒的

    Parker Dodson