This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 额定值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1005178/rating-of-mosfet

主题中讨论的其他器件:UCC28070

对于输出功率为1kW 的非隔离式升压转换器、该转换器在230V 交流输入下工作、其输出电压为400V 直流电压、哪个 MOSFET 适合该系统?(请建议使用 MOSFET 的额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果升压转换器在90V-265V 交流电压输入范围内运行且输出功率为1kW、另请推荐 MOSFET 的额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Champak、您好!

    根据您的请求、您显然正在考虑升压功率因数校正(PFC) 设计。  对于400V 输出、通常选择500V 或600V 额定 MOSFET。  所需的导通电阻取决于多 种因素、但通常的主要目标是最大程度地减少损耗(但同时保持合理的成本)。  在低至90Vac 的电压下运行时、需要更大的 MOSFET。

     UCC28070 PFC 控制  器非常适合1kW 应用、数据表 www.ti.com/.../ucc28070在第8.2.2.4节中包含 MOSFET 设计信息。  UCC28070产品文件夹 https://www.ti.com/product/UCC28070中提供了多个应用手册、 此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua479 中提供了更详细的设计过程来帮助您选择 MOSFET。  

    此致、
    Ulrich