Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
对于输出功率为1kW 的非隔离式升压转换器、该转换器在230V 交流输入下工作、其输出电压为400V 直流电压、哪个 MOSFET 适合该系统?(请建议使用 MOSFET 的额定值)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Champak、您好!
根据您的请求、您显然正在考虑升压功率因数校正(PFC) 设计。 对于400V 输出、通常选择500V 或600V 额定 MOSFET。 所需的导通电阻取决于多 种因素、但通常的主要目标是最大程度地减少损耗(但同时保持合理的成本)。 在低至90Vac 的电压下运行时、需要更大的 MOSFET。
UCC28070 PFC 控制 器非常适合1kW 应用、数据表 www.ti.com/.../ucc28070在第8.2.2.4节中包含 MOSFET 设计信息。 UCC28070产品文件夹 https://www.ti.com/product/UCC28070中提供了多个应用手册、 此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua479 中提供了更详细的设计过程来帮助您选择 MOSFET。
此致、
Ulrich