This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:有关引脚电容的问题- CNC (on)/CNO (on)/CCOM (on)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1004322/ts5a23159-question-about-pin-capacitance---cnc-on-cno-on-ccom-on

器件型号:TS5A23159

数据表规格 CNC (on)、CNO (on)、CCOM (on)

[1]
假设信号从[主机]->[无->COM]->[设备]路由;信号是否会看到与组合  CNO (ON)  CCOM (ON)相关的上升时间

[2]
基本而言、总线电容将是组合的 NO/NC + COM 电容、对吧? (55pF + 54.5pF)

[3]
该电容是否介于信号线和 GND 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您不会将电容加在一起。 导通电容是开关导通时接地电容的测量值。 这就是关断电容和导通电容之间出现大跳变的原因、这通常是因为开关闭合时导体表面面积变大。  

    我要说、这个数据表有点令人困惑、因为在5V 电源情况下、它们是不同的值-为了安全起见、最好假设两者中较大的值-但它们是指相同的电容。  

    对于您的具体问题:

    信号上升时间是多路复用器输出的转换时间+ RC 充电时间的组合。 如果开关已经没有-> com 并且没有连接负载、则上升时间只是一个 RC 充电电路 、其中时间常数为  R_ON * C_ON。 然而、当信号从 NC 切换到 NO 时、也会有 Toff 和 Ton 时间发挥作用。 但是、如果多路复用器输出不仅仅是其输出电容、那么输出电压上升将更多地依赖于负载、而不是多路复用器。  

    不使用最大的电容是安全的-如果不包括漏极电容+闭合开关本身的任何电容、则 NC/NO 侧的关断至导通电容不会跳~3倍。

    3.是的,这些电容器是从 I/O 线路到接地的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    如果你能回答,让我确认两点。

    1) 1)常开或常闭时的电容来自实际测量值、如 TS5A23159 DS 的图17所示、对吧?
    由于内部晶体管网络的复杂性、这些值是测量的、而不是计算的? (DS 没有任何功能方框图显示有关引脚功能的 MOSFET/晶体管设置)

    2) 2) 55pF 和54.5pF difference...it 看起来像是 COM 的 C 低于 NO/NC。 让我思考一下从 COM 到 NO 或 NC 的内部晶体管等结构、您会增加~0.5pF。 听起来是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1.是的、电容值是测量的-不是计算的。  

    2、您好、Darren -是的、听起来是对 的-这种偏差仅发生在我们的5V 规格范围内、因此这应该仅是较高电压(5V)时的问题、因为此规格与较低电压的规格相当。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    快速跟进、您能否提供(离线?) 此类模拟开关的任何等效电路?  

    我正在查看图 2从这里出发: https://www.ti.com/lit/an/szza030b/szza030b.pdf

    这种情况是否描述了设置、以及电容是如何相关的...?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    参考文献图2是开关的正确模型。  

    但是、出于应用考虑-该模型简化为行为模型。  

    C_IOX -这是 该 I/O 引脚接地的电容-它也称为"关断电容"、通常在较大的配置(2:1、4:1、8:1等)上、漏极关断电容将会更大、因为其面积较大。 C_CHNL 是用作开关的 MOSFET 的通道电容。  CF 是馈通电容、高频信号可以从输入中释放到输出中。

    当开关关闭 CF 时、可以忽略开关路径、将其精确建模为 RC 电路。 其中 R 是通道的导通电阻、C 是 C_IOA + C_CHNL + C_IOB = C_ON 的组合。  

    如果您仍然希望我离线跟进您的问题、请告诉我-我没有直接离线、因为我们提供的这些信息可以让我们分享我们发布的内容。  

    最棒的

    Parker Dodson