Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74LVC1G66, SN74CB3T1G125, SN74CBTLV1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G66、 SN74CB3T1G125、 SN74CBTLV1G125
大家好、
我的客户正在寻找 I2C 缓冲器等1位双向自动开关。 (它们不需要缓冲器功能、因为它不可能再次扩展和驱动。)
请问建议的总线开关是什么? SN74LVC2G66怎么样?
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74LVC1G66, SN74CB3T1G125, SN74CBTLV1G125
大家好、
我的客户正在寻找 I2C 缓冲器等1位双向自动开关。 (它们不需要缓冲器功能、因为它不可能再次扩展和驱动。)
请问建议的总线开关是什么? SN74LVC2G66怎么样?
此致、
山口
SN74LVC2G66有两个位。
使用搜索功能查找 单通道 SPST 开关。 SN74LVC1G66在许多应用中工作良好。
大家好、
感谢您的回答。 我从客户那里得到了详细的情况。 SN74LVC1G66能否 支持以下 case 1和 case 2?
案例1.
上述用法是否有任何问题?
情况2.
电源关闭时、是否可以对信号端子施加电压? 此外、我希望此时端子的泄漏电流保持在小于1uA 的水平、这是怎么回事?
此致、
山口
山口山口-圣、您好!
感谢您澄清这些细节。 您需要的功能称为断电保护、它允许输入在多路复用器断电时查看电压、而不会有为下游器件反向供电或意外打开开关的风险。 对于1:1多路复用器和3.3V 的最大电压、 SN74CBTLV1G125 将是我在这种情况下推荐的器件、并将满足您概述的两种情况。
谢谢!
Bryan