This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:1位双向开关

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74LVC1G66, SN74CB3T1G125, SN74CBTLV1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002096/sn74lvc2g66-1bit-bidirectional-switch

器件型号:SN74LVC2G66
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G66SN74CB3T1G125SN74CBTLV1G125

大家好、

我的客户正在寻找 I2C  缓冲器等1位双向自动开关。 (它们不需要缓冲器功能、因为它不可能再次扩展和驱动。)  

请问建议的总线开关是什么?  SN74LVC2G66怎么样?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G66有两个位。

    使用搜索功能查找 单通道 SPST 开关。 SN74LVC1G66在许多应用中工作良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据 要求、SN74LVC1G66将是此应用的理想选择。 为 I2C、单开关提供高达5V 的电压、并提供各种封装选项。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。 我从客户那里得到了详细的情况。  SN74LVC1G66能否 支持以下 case 1和 case 2?

    案例1.

    • 微控制器 A 和微控制器 B 之间的双向开漏通信
    • 在这种情况下、只有微控制器 A 关闭。
    • 此模拟开关的电源与 A 共用、并且开关在 A 和 B 打开时一直打开。
    • 当微控制 器 A 关闭时、模拟开关关闭并断开线路
    • 将开漏上拉电阻放在 A 侧
    • 我想在 A 关闭时保护 A 终端。

    上述用法是否有任何问题?

    情况2.

    • 除上述用途外。 有时、当 A 和开关都关闭时、B 侧上升到3.3V。 (B 侧也可能有上拉电阻)。

    电源关闭时、是否可以对信号端子施加电压? 此外、我希望此时端子的泄漏电流保持在小于1uA 的水平、这是怎么回事?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G66数据表显示 I/O 端口电压不得高于 VCC

    SN74CB3T1G125可在断电时在 I/O 端口上提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    感谢您澄清这些细节。 您需要的功能称为断电保护、它允许输入在多路复用器断电时查看电压、而不会有为下游器件反向供电或意外打开开关的风险。 对于1:1多路复用器和3.3V 的最大电压、 SN74CBTLV1G125 将是我在这种情况下推荐的器件、并将满足您概述的两种情况。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan San、Clemens、San、

    感谢您的建议。 根据 SN74CBTLV1G125 d/s、当 Vcc=0V、 Vi 或 Vo = 0至3.6V 时、泄漏电流似乎为10uA。我们是否有1uA 泄漏电流器件?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    您 可以使用的最低泄漏部件是 TS5A3167 、它具有 0.05uA 的典型断电泄漏规格(整个温度范围内高达15uA)。

    谢谢!

    Bryan