This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1133:最大电源电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002345/tmux1133-max-power-supply-voltage

器件型号:TMUX1133

大家好、

我向我的客户推广 TMUX1133、但他们希望使用±3.3V 电源。 我注意到 tmux1133支持 ±2.5V。

您能否提供一些建议或推荐低泄漏电流开关?

谢谢、此致、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    虽然我们没有支持+/-3.3V 的精确配置、但我建议使用多 个 TS12A12511 、这是一种支持+/-2.7V 至+/-6V 的2:1单通道开关、在典型值为500pA 的情况下具有良好的泄漏性能。  

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的建议。  是否有多通道版本?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    目前没有多通道版本可用。

    请注意、使用采用   SOT-23引线式封装的3个 TS12A12511器件(TS12A12511DCNR、3mm x 3mm)与 TSSOP (32mm2)相比、使用相同的 w.r.t 解决方案尺寸(~27mm2 | 32mm2、假设3个芯片的空间加法器为20%)。

    这也将提供客户要求的3通道2:1解决方案。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh