Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133, TS12A12511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1133 大家好、
我向我的客户推广 TMUX1133、但他们希望使用±3.3V 电源。 我注意到 tmux1133支持 ±2.5V。
您能否提供一些建议或推荐低泄漏电流开关?
谢谢、此致、
Colin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133, TS12A12511
大家好、
我向我的客户推广 TMUX1133、但他们希望使用±3.3V 电源。 我注意到 tmux1133支持 ±2.5V。
您能否提供一些建议或推荐低泄漏电流开关?
谢谢、此致、
Colin
您好、Colin、
虽然我们没有支持+/-3.3V 的精确配置、但我建议使用多 个 TS12A12511 、这是一种支持+/-2.7V 至+/-6V 的2:1单通道开关、在典型值为500pA 的情况下具有良好的泄漏性能。
谢谢!
Bryan