请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3125 主题中讨论的其他器件:SN74CBT3125、
各位专家、您好!
客户在 SN74CBTLV3125DBQR 上遇到电源问题。 我们想知道 SN74CBT3125是否可以替代 SN74CBTLV3125。 VCC 似乎是我们需要讨论的规格。 SN74CBT3125能否为 VCC 接受5V 电压? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
客户在 SN74CBTLV3125DBQR 上遇到电源问题。 我们想知道 SN74CBT3125是否可以替代 SN74CBTLV3125。 VCC 似乎是我们需要讨论的规格。 SN74CBT3125能否为 VCC 接受5V 电压? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
尊敬的 Ann:
我想让你澄清你想更换哪个部件。 您 说需要更换的 SN74CBTLV3125仅支持高达3.3V 的电压、但是、您似乎表示您的应用使用的是5V 电源吗? SN74CBT3125 可在高达5V 的电压下工作。
因此、本质上而言、如果您希望将 SN74CBTLV3125替换 为 SN74CBT3125、那么这将非常好。 但是、如果您尝试将 SN74CBT3125替换 为 SN74CBTLV3125、则不能使用 、因为 SN74CBTLV3125的电源电压较低、仅高达3.3V。
谢谢!
Bryan