This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:SN74CBT3125能否替代 SN74CBTLV3125?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125, SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1002373/sn74cbtlv3125-could-sn74cbt3125-replace-sn74cbtlv3125

器件型号:SN74CBTLV3125
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3125

各位专家、您好!

客户在 SN74CBTLV3125DBQR 上遇到电源问题。 我们想知道 SN74CBT3125是否可以替代 SN74CBTLV3125。 VCC 似乎是我们需要讨论的规格。  SN74CBT3125能否为 VCC 接受5V 电压? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我想让你澄清你想更换哪个部件。   说需要更换的 SN74CBTLV3125仅支持高达3.3V 的电压、但是、您似乎表示您的应用使用的是5V 电源吗?  SN74CBT3125 可在高达5V 的电压下工作。

    因此、本质上而言、如果您希望将  SN74CBTLV3125替换 为  SN74CBT3125、那么这将非常好。 但是、如果您尝试将  SN74CBT3125替换 为  SN74CBTLV3125、则不能使用  、因为 SN74CBTLV3125的电源电压较低、仅高达3.3V。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    客户现在使用的是3.3V 系统、我们希望确保  SN74CBT3125能够支持3.3VCC。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien