This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 带宽)可用于 i2c 开关?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1001522/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-could-be-used-for-i2c-switch

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

大家好、

您能否帮助检查 TS5MP646是否用于 i2c 开关? 客户只使用一个通道、因此他们想知道另一个通道是否可以用作 i2c 开关。 请提供建议。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    客户可以将任何其他通道用于 I2C SCL 和 SDA 线路。 请确保客户根据其驱动器强度和 I2C 总线要求在输入和输出上具有所需的上拉电阻器。  

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandesh、

    感谢您的反馈。 客户对 i2c 应用程序有以下问题:

    如果它们对 I2C SCL 和 SDA 使用差分通道、我是说对 SCL 使用 D2P、对 SDA 使用 D3P 以避免通道信号(D2P、D2N)内的交叉噪声。

    2. I2C 信号是否会影响接近的 MIPI 信号?

    下面是原理图、您能帮您检查这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们没有对单个通道上的串扰噪声进行规格 、我们只有不同通道之间的串扰噪声-请参阅下图:

    通常情况下、开关越近越差越差-但在 I2C 频率下、串扰噪声将非常低、因此实际上您可以将 SDA 和 SCL 放置在同一通道上、而不会对系统产生太大的负面影响。 但是、由于您具有开放通道、因此您很可能通过分离 I2C 信号来获得最佳性能-但改进 效果可能不会比使用同一通道好太多。 无论采用哪种方法、应用程序都可以正常工作。 只需确保开关两侧都安装了正确的上拉电阻器。

    2.存在串扰噪声-但 I2C 频率通常小于-80dB (MIPI 通道上通常会显示 I2C 信号的<0.01%)。 因此、I2C 不会对通过开关的 MIPI 信号产生很大影响。 也就是说、MIPI 信号可能会在 I2C 通道上引起噪声-我们在1.25GHz 时具有-40dB 的典型串扰规格、这意味着大约1%的 MIPI 信号(如果以1.25GHz 运行)可能会泄漏到其他通道中。 如果时钟频率不同、请参考我列出的第一张图、以找到近似的典型串扰噪声。 然而、这些仍然是相对较低的幅度、它们会通过开关泄漏 、因此应用仍应正常工作、但会有一些信号泄漏到其他通道、但这通常很低-但随着频率的增加而增加。

    否则原理图看起来不错-请记住在开关两侧为 I2C 信号添加上拉电阻。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandesh、

    感谢您的支持。 我对 TS5MP646还有另一个问题。

    TS5MP646的规格9.2.2部分提到" TI 建议未使用的 I/O 信号引脚通过50 Ω 分流器接地、以防止信号反射并保持器 件性能"。当 Channel3用作 IIC 总线时、将移除 Channel3的50Ω Ω 电阻器。 这是否会对 MIPI SI 产生影响?

    期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baron、

    由于通道3用于 I2C、因此使用时无需终端电阻器。 50欧姆端接仅适用于 I/O 引脚-这有助于防止由于浮动 I/O 引脚的阻抗不匹配而导致传输线路上的反射。  

    MIPI 完整性问题不应太大、因为 I2C 线路确保使用通道3、因此不会悬空。 MIPI 信号的 SI 会受到 I2C 信号串扰的影响-但正如我在上面指出的、这应该小于 I2C 信号的0.01%、这将"泄漏"到 MIPI 信号中。  

    特别是、该应用不应出现 MIPI 信号的重大 SI 问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker

    感谢您的评论。

    现在、我们为 IIC 保留 Channel3、在获得 PCBA 后、我们将测试 MIPI SI 以查看数据 质量。

    谢谢。