Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646
大家好、
您能否帮助检查 TS5MP646是否用于 i2c 开关? 客户只使用一个通道、因此他们想知道另一个通道是否可以用作 i2c 开关。 请提供建议。

谢谢、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646
大家好、
您能否帮助检查 TS5MP646是否用于 i2c 开关? 客户只使用一个通道、因此他们想知道另一个通道是否可以用作 i2c 开关。 请提供建议。

谢谢、
将会
你好、
我们没有对单个通道上的串扰噪声进行规格 、我们只有不同通道之间的串扰噪声-请参阅下图:

通常情况下、开关越近越差越差-但在 I2C 频率下、串扰噪声将非常低、因此实际上您可以将 SDA 和 SCL 放置在同一通道上、而不会对系统产生太大的负面影响。 但是、由于您具有开放通道、因此您很可能通过分离 I2C 信号来获得最佳性能-但改进 效果可能不会比使用同一通道好太多。 无论采用哪种方法、应用程序都可以正常工作。 只需确保开关两侧都安装了正确的上拉电阻器。
2.存在串扰噪声-但 I2C 频率通常小于-80dB (MIPI 通道上通常会显示 I2C 信号的<0.01%)。 因此、I2C 不会对通过开关的 MIPI 信号产生很大影响。 也就是说、MIPI 信号可能会在 I2C 通道上引起噪声-我们在1.25GHz 时具有-40dB 的典型串扰规格、这意味着大约1%的 MIPI 信号(如果以1.25GHz 运行)可能会泄漏到其他通道中。 如果时钟频率不同、请参考我列出的第一张图、以找到近似的典型串扰噪声。 然而、这些仍然是相对较低的幅度、它们会通过开关泄漏 、因此应用仍应正常工作、但会有一些信号泄漏到其他通道、但这通常很低-但随着频率的增加而增加。
否则原理图看起来不错-请记住在开关两侧为 I2C 信号添加上拉电阻。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好、 Sandesh、
感谢您的支持。 我对 TS5MP646还有另一个问题。
TS5MP646的规格9.2.2部分提到" TI 建议未使用的 I/O 信号引脚通过50 Ω 分流器接地、以防止信号反射并保持器 件性能"。当 Channel3用作 IIC 总线时、将移除 Channel3的50Ω Ω 电阻器。 这是否会对 MIPI SI 产生影响?
期待您的回复。 谢谢你。
您好、Baron、
由于通道3用于 I2C、因此使用时无需终端电阻器。 50欧姆端接仅适用于 I/O 引脚-这有助于防止由于浮动 I/O 引脚的阻抗不匹配而导致传输线路上的反射。
MIPI 完整性问题不应太大、因为 I2C 线路确保使用通道3、因此不会悬空。 MIPI 信号的 SI 会受到 I2C 信号串扰的影响-但正如我在上面指出的、这应该小于 I2C 信号的0.01%、这将"泄漏"到 MIPI 信号中。
特别是、该应用不应出现 MIPI 信号的重大 SI 问题。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson