This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 ADG1411类似的解决方案?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7211, TMUX7212, TMUX6212, TMUX6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1000212/does-ti-have-similar-solution-like-adg1411

主题中讨论的其他器件:TMUX7211TMUX7212TMUX6212TMUX6211

大家好、

TI 是否有与 ADG1411类似的解决方案? 谢谢  

P2P 更好。 或类似功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、我们确实有类似的解决 方案-但是我们与 ADG1411类似的解决方案通常具有更好的泄漏电流规格、并且兼容1.8V -但电阻略高-不过、这种差异通常小于一欧姆。  

    也就是说、TMUX6211和 TMUX7211都是 ADG1411的 P2P 替代产品。 这些器件目前处于预发布状态、不久将上市-但 TMUX6212/TMUX7212目前可用、唯一的区别是它们是逻辑高电平、而不是逻辑低电平、如 ADG1411/TMUX6211/TMUX7211

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson