Other Parts Discussed in Thread: TMUX7211, TMUX7212, TMUX6212, TMUX6211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMUX7211、 TMUX7212、 TMUX6212、 TMUX6211大家好、
TI 是否有与 ADG1411类似的解决方案? 谢谢
P2P 更好。 或类似功能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
是的、我们确实有类似的解决 方案-但是我们与 ADG1411类似的解决方案通常具有更好的泄漏电流规格、并且兼容1.8V -但电阻略高-不过、这种差异通常小于一欧姆。
也就是说、TMUX6211和 TMUX7211都是 ADG1411的 P2P 替代产品。 这些器件目前处于预发布状态、不久将上市-但 TMUX6212/TMUX7212目前可用、唯一的区别是它们是逻辑高电平、而不是逻辑低电平、如 ADG1411/TMUX6211/TMUX7211
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson