Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TMUX7219
主题中讨论的其他器件:DAC8760、
嗨、大家好。
我正在寻找一种保护 DAC8760电压和电流输出的解决方案。
您可以在 此处看到有关 DAC8760的线程问题。
问题是客户不想在传感器电缆上应用连接器。 因此、可能会错误地连接电缆。
电缆有三个端子:正电源+VBATT (10V 至32V)、GND 和 DAC8760电压和电流输出。
施加在+VBATT 上的串联二极管保护电路板不受电源反极性的影响。
现在的问题是:如何防止 DAC 输出在所有位置组合中因客户误接线而损坏?
我认为在 DAC 输出(TMUX7219)之后引入模拟开关是一个好主意。 我会将0-10V 输出连接到 S1、将4-20mA 输出连接到 S2、将 D 连接到电路板输出。 因此、我将 TVS 放置在电路板输出端、以保护 TMUX7219免受 ESD 事件的影响。
我可以为 TMUX7219提供由降压转换器内部或直接由+VBATT 电源生成的+5V 电源。
我的问题是:如果客户将+VBATT 应用于电路板输出(TMUX7219的引脚 D)、例如将输出电缆应用于+VBATT 引脚板、会发生什么情况? 在其他情况下呢?
如果 TMUX7219未通电、例如对输出施加电压、会发生什么情况? 电压是否可能通过模拟开关并施加到 DAC8760输出上。
BR、
Gabriele。