This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:它是否有助于保护 DAC8760?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TMUX7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/999021/tmux7219-is-it-useful-for-protecting-the-dac8760

器件型号:TMUX7219
主题中讨论的其他器件:DAC8760

嗨、大家好。

我正在寻找一种保护 DAC8760电压和电流输出的解决方案。

您可以在 此处看到有关 DAC8760的线程问题

问题是客户不想在传感器电缆上应用连接器。 因此、可能会错误地连接电缆。

电缆有三个端子:正电源+VBATT (10V 至32V)、GND 和 DAC8760电压和电流输出。

施加在+VBATT 上的串联二极管保护电路板不受电源反极性的影响。

现在的问题是:如何防止 DAC 输出在所有位置组合中因客户误接线而损坏?

我认为在 DAC 输出(TMUX7219)之后引入模拟开关是一个好主意。 我会将0-10V 输出连接到 S1、将4-20mA 输出连接到 S2、将 D 连接到电路板输出。 因此、我将 TVS 放置在电路板输出端、以保护 TMUX7219免受 ESD 事件的影响。

我可以为 TMUX7219提供由降压转换器内部或直接由+VBATT 电源生成的+5V 电源。

我的问题是:如果客户将+VBATT 应用于电路板输出(TMUX7219的引脚 D)、例如将输出电缆应用于+VBATT 引脚板、会发生什么情况? 在其他情况下呢?

如果 TMUX7219未通电、例如对输出施加电压、会发生什么情况? 电压是否可能通过模拟开关并施加到 DAC8760输出上。

BR、

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    在您的 TMUX7219应用中需要注意的一些事项:

    1)需要确保输入/输出(S1、S2、D1)不超过 VDD/VSS 电压。 您提到您可能是使用5V 电源为 TMUX7219供电、因此需要考虑这一点、如果您的输入高于电源电压、您很可能会对该器件造成永久损坏。 为了避免这种情况、您还可以放置限流电阻器、以在可能的情况下减轻这种情况。 由 VBATT 供电将是您的最佳选择。

    2) 2)如果器件未通电、则可能会反向供电(基本上、输入可以传递到 VDD 轨、进而可以接通逻辑电源并关闭开关)。 我们确实有多路复用器、具有称为断电保护的功能、但遗憾的是、这种功能不在该输入电压范围内。

    3) 我的问题是:如果客户将+VBATT 应用于电路板输出(TMUX7219的引脚 D)、例如将输出电缆应用于+VBATT 引脚板、会发生什么情况? 在其他情况下呢?

    我对您在这里询问的内容有点困惑、因此7219的 D 引脚上有 VBATT ...这条输出电缆到底是什么? 不确定连接在何处或如何整合。 如果您可以提供可视化/原理图、则可以帮助您阐明自己的含义。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、感谢您的回答。

    我要附上一张描述系统方框图的图像。

    您可以看到、电缆引脚排列有三个位置(+VBATT、GND 和 OUT)。

    由于电缆上没有连接器、客户可能会误接线。 例如、他可以放置+VBATT 而不是 OUT 引脚;GND 而不是 OUT;+VBATT 而不是 OUT 等

    我会保护 DAC8760输出(Iout 4-20mA 和 Vout 0-10V)。

    我认为 TMUX7219可以提供我需要的保护。

    一 个问题是:当 TMUX7219未通电时、会发生什么情况、因为+VBATT AD OUT 引脚相反?

    在其他情况下会发生什么情况?

    BR、

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    感谢您提供此方框图。 绝对有助于清理问题!

    请参阅下表以了解可能的情况:

    组合 结果
    VCC D GND
    VBATT 输出 GND 无问题地运行
    VBATT GND 输出 GND 引脚/电路现在悬空或 OUT 电缆连接到的电位。 这可能是一个问题、具体取决于输出电缆的那一侧。 电路的其余部分正常。
    输出 VBATT GND VCC 现在浮动或处于输出电缆所处的电位。 VBATT 现在连接到输入端、并且很可能比 VCC 具有更高的电势、因此会打开 ESD 保护二极管并可能重新为器件供电
    输出 GND VBATT VCC 现在浮动或处于输出电缆所处的电位。 VBATT 现在连接至 GND、并且输入极有可能低于 VBATT、从而打开 ESD 保护二极管并导致电流流动、如果没有电流限制电阻器、有可能损坏器件。
    GND VBATT 输出 VCC 现已接地。 GND 悬空或处于 OUT 电缆的电势。 输入位于 VBATT、这将导致 ESD 二极管导通、并可能对器件重新供电。
    GND 输出 VBATT VCC 现已接地。 GND 在 VBATT 处、输入悬空或处于 OUT 电缆的电势。 S 引脚电压将低于 GND、从而打开 ESD 保护二极管并允许电流流动。 如果电流过高、可能会导致损坏。 需要限流电阻器。


    实质上、当来自 S 引脚的输入引脚(0-10V)或 D 引脚(10-32V 或0V)偏置不正确时、您最大的问题是 ESD 二极管导通。 为了减轻任何可能的损坏、我建议将一个限流电阻器与您的输入串联、这样 ESD 二极管的最大输入电流将是最大电流(最高温度为80mA)除以因子3 (因此每个输入/输出的电流限制为约26.5mA)。

    此外、为了防止在反向供电的情况下在 DAC 的输入端看到过压、还需要使用齐纳/TVS 二极管将电压钳位到不会损坏 DAC 输入的电平。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    Bryan