Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1108, TMUX6122
主题中讨论的其他器件: TMUX1108
尊敬的 TI 成员:
我想将 TMUX1104用作可编程电路来测量电流消耗、静态电流的顺序约为10nA。
由于组件的泄漏电流(TMUX1108)将影响测量精度、因此我们选择低泄漏电流版本 TMUX1104。
您认为 TMUX1104适合此应用吗?
顺便说一下,您能否推荐一些可以安全地通过1:8时钟频率约200MHz 的产品?
谢谢!
B.R
陈