This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:TMUX1104、用于测量低静态电流

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1108, TMUX6122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998294/tmux1104-tmux1104-for-measuring-low-quiescent-current

器件型号:TMUX1104
主题中讨论的其他器件: TMUX1108

尊敬的 TI 成员:

我想将 TMUX1104用作可编程电路来测量电流消耗、静态电流的顺序约为10nA。

由于组件的泄漏电流(TMUX1108)将影响测量精度、因此我们选择低泄漏电流版本 TMUX1104。

您认为 TMUX1104适合此应用吗?

顺便说一下,您能否推荐一些可以安全地通过1:8时钟频率约200MHz 的产品?  

谢谢!

B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TMUX1104可以在该应用中工作。 几个问题:

    1) 1)此测量需要多高的精度? 25°C 时的典型泄漏电流约为3pA、因此这将导致精度差异极小。

    2) 2)您是否会在温度范围内运行此项? 如果是这样、125C 的泄漏规格可能会增加到2nA、这可能是您无法接受的。

    对于第二个问题、您传递的信号的电压是多少? 我们当然有多路复用器、可以通过200MHz、但信号振幅将是我推荐多路复用器的决定性因素。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    感谢您的友好回复。

    下面列出了我的要求:

    1)精度为数十 pA (1E-11)

    2)是的、温度范围为-40C 至125C、因此125C 时的泄漏电流可能是一个问题

    3) 3)最大电压振幅为1.21V

    谢谢!

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    最好的方法是  并行使用2个 TMUX6122 (1:1x2开关)并以这种方式多路复用输入。 这将导致整个温度范围内的最低外壳泄漏(不过仍将大约为1nA)。 我们的器件在整个温度范围内不能提供几十 pA 的精度。

    对于200MHz 和1.2V 的8:1多路复用器、我推荐 使用 TMUX1308。 应该满足你的所有需求!

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    很抱歉耽误你的回复、我会尝试一下、谢谢!

    B.R

    陈