请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4051-Q1 大家好、
如何了解数据表中的"工作控制电压"和"开关电压"?
据我了解、"开关电压= 0V 至10V "意味着通过通道 I/O 引脚和 COM 引脚的最大模拟信号摆幅为10V。

B&R
利嘉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何了解数据表中的"工作控制电压"和"开关电压"?
据我了解、"开关电压= 0V 至10V "意味着通过通道 I/O 引脚和 COM 引脚的最大模拟信号摆幅为10V。

B&R
利嘉
您好 Lijia、
运行控制电压是指您可用于将控制输入(SEL 引脚)切换为高电平的控制逻辑输入电压范围。
开关电压可以通过 VCC 和 VEE 之间的最大电压差10V 传递信号。 不一定是10V 信号。 例如、数据表指定最大 VCC-VEE 为10V。 但是、最大 VCC 电压为6V。 这意味着您可以将 VCC 设置为6V、将 VEE 设置为-4V 以传递10V 差分信号。
希望这有助于澄清问题!
谢谢!
Bryan