This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:如何理解 D/S 中的"操作控制电压""开关电压&quot

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/999076/cd74hc4051-q1-how-to-understand-the-operation-control-voltage-and-switch-voltage-in-d-s

器件型号:CD74HC4051-Q1

大家好、

如何了解数据表中的"工作控制电压"和"开关电压"?

据我了解、"开关电压= 0V 至10V "意味着通过通道 I/O 引脚和 COM 引脚的最大模拟信号摆幅为10V。

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入端(SX/E)的电压是相对于 GND 测量的。

     由于 VEE 可能低于 GND、因此开关 I/O 的电压范围更宽。

    这在第3页的建议运行条件中更准确地说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    运行控制电压是指您可用于将控制输入(SEL 引脚)切换为高电平的控制逻辑输入电压范围。

    开关电压可以通过 VCC 和 VEE 之间的最大电压差10V 传递信号。 不一定是10V 信号。 例如、数据表指定最大 VCC-VEE 为10V。 但是、最大 VCC 电压为6V。 这意味着您可以将 VCC 设置为6V、将 VEE 设置为-4V 以传递10V 差分信号。

    希望这有助于澄清问题!

    谢谢!
    Bryan