This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646EVM:端接 EVM 板屏蔽线的过程?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/998566/ts5mp646evm-process-to-terminate-the-shield-wires-to-the-evm-board

器件型号:TS5MP646EVM

大家好、

我们收到 了有关 TS5MP646EVM 未获取输出的询问。 下面是查询。

" 我尝试使用 TI TS5MP646EVM 评估模块来测试我是否可以在2台 NVIDIA 计算机和1台摄像头之间进行选择。 我从摄像头电缆中拉出了4个 mipi 通道对和时钟信号、并将其通过 EVM 板运行。 我没有获得任何输出。 将屏蔽线端接到 EVM 板的过程是什么?"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果您没有从器件获取任何输出、您是否检查了以下内容?

    1) 1)您的逻辑电平是否正确? 请注意、这是一个低电平有效使能的器 件(OE 引脚为低电平时器件激活)、同时还有一个 SEL 引脚、用于选择合适的通道路径。

    2) 2)输入端存在什么电压? 您是否在电路板上进行了测量、以确保信号将其传输到开关的输入端?

    3) 3)确保您的电源大于或等于您尝试传递的信号、否则开关将无法传递信号。

    如果可能、设置的原理图也有助于对其进行调试。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    以下是客户的回复。

    "

    我将讨论建议的链接项目

    我本身没有原理图、我将解释我要实现的目标。
    我有一个 Leopard Imaging LI-IMX264-MIPI-M12摄像机、通过 FAIPO W1233 30引脚微型同轴电缆连接到 Leopard Imaging Systems LI-NANE-CB/Nvidia Nano 堆栈。
    我将4个数据信道和时钟信号(总共10根导线)从交换器(J1)电缆束中拔出、并将它们连接到 TS5MP646EVM 板、然后再连接回 LI-nano。
     
    从摄像头到 TS5MP646EVM 板:
    4个数据通道信号通过 TP10连接到 TP3。
    来自摄像头的时钟信号连接到 TP11和 TP12。
    从 TS5MP646EVM 板到 LI-nano CB / Nvidia Nano 堆栈:
    来自 EVM 板的4个数据通道信号从 EVM 上的 TP20至 TP27传输到 LI-nano 上的相应引脚。
    时钟从 TP13和 TP14到  LI-nano 上各自的引脚以实现通道 A 运行。 此时、我没有任何东西连接到通道 B。 我正在尝试测试概念证明。
    电线为微型同轴电缆、每根电线都有一个屏蔽层。 我没有将屏蔽层连接到 EVM 板。 我确信这也会导致问题。 我还想知道这通常是如何实现的。
    我设置了 Select 和 Enable 跳线:
    J1:
    LO=通道 A 输出。
    J2:
    LO=启用。
    我使用 一个外部电源为 EVM 板供电、该电源在 TP1和上设置为3.3伏  
    TP17。
    我的最终目标是能够从一个 MIPI 摄像头切换到2个 Nano 中的1个。 目前、我仅在通道 A 上使用一台 Nano
    "
    此致、
    梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    从设置中没有任何东西向我跳出来。 客户是否可以尝试进行基本设置以确认部件是否正常工作? 基本上、检查是否可以将 任何信号从输入传递到输出? 只需使用基本电源/输入、无需外部摄像头。 这至少有助于确认部件是否正常工作。

    最后、屏蔽通常提供一条到 GND 的低阻抗路径、但是、它们需要确保电缆 EVM 侧和另一侧的 GND 具有相同的电势、否则您将面临创建接地环路的风险。

    谢谢、

    Bryan