大家好、
我们收到 了有关 TS5MP646EVM 未获取输出的询问。 下面是查询。
" 我尝试使用 TI TS5MP646EVM 评估模块来测试我是否可以在2台 NVIDIA 计算机和1台摄像头之间进行选择。 我从摄像头电缆中拉出了4个 mipi 通道对和时钟信号、并将其通过 EVM 板运行。 我没有获得任何输出。 将屏蔽线端接到 EVM 板的过程是什么?"
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们收到 了有关 TS5MP646EVM 未获取输出的询问。 下面是查询。
" 我尝试使用 TI TS5MP646EVM 评估模块来测试我是否可以在2台 NVIDIA 计算机和1台摄像头之间进行选择。 我从摄像头电缆中拉出了4个 mipi 通道对和时钟信号、并将其通过 EVM 板运行。 我没有获得任何输出。 将屏蔽线端接到 EVM 板的过程是什么?"
此致、
梅纳德
尊敬的 Maynard:
如果您没有从器件获取任何输出、您是否检查了以下内容?
1) 1)您的逻辑电平是否正确? 请注意、这是一个低电平有效使能的器 件(OE 引脚为低电平时器件激活)、同时还有一个 SEL 引脚、用于选择合适的通道路径。
2) 2)输入端存在什么电压? 您是否在电路板上进行了测量、以确保信号将其传输到开关的输入端?
3) 3)确保您的电源大于或等于您尝试传递的信号、否则开关将无法传递信号。
如果可能、设置的原理图也有助于对其进行调试。
谢谢!
Bryan
您好、Bryan、
以下是客户的回复。
"
我将讨论建议的链接项目
尊敬的 Maynard:
从设置中没有任何东西向我跳出来。 客户是否可以尝试进行基本设置以确认部件是否正常工作? 基本上、检查是否可以将 任何信号从输入传递到输出? 只需使用基本电源/输入、无需外部摄像头。 这至少有助于确认部件是否正常工作。
最后、屏蔽通常提供一条到 GND 的低阻抗路径、但是、它们需要确保电缆 EVM 侧和另一侧的 GND 具有相同的电势、否则您将面临创建接地环路的风险。
谢谢、
Bryan