This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125:客户需要有关该器件的更多规格

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/993069/sn74cbt3125-customer-needs-more-specification-about-this-device

器件型号:SN74CBT3125

大家好、

我的客户设计了此器件、但他们正在询问一些规格参数以供研究。

数据表中找不到这些数据。 谢谢

ESD 规格

2.信号上升时间

信号抖动  

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    由于这是一个较旧的器件-我们没有针对它的所有规格-因为这个特定器件在2002年进行了最后一次数据表更新。  

    话虽如此:

    1. 我目前正在等待查看我们是否有关于此器件 ESD 规格的任何信息。 但是、这是一个较旧的器件、我找不到任何此类信息-因此我不知道我们是否有发布内容以外的其他信息。 我应该在24-48小时内确认我们是否有这方面的数据。  

    2.信号上升时间对于 多路复用器而言可能意味着几个方面:

    a.启用时间:这是器件启用速度的测量值。 我们测量该值是从控制信号达到其预期值的50%到输出信号达到其预期值的50%所需的时间。 以下是数据表中的此测量值:

    如果负载电容高于使能时间、则会增加、而较低的负载电容将有助于减小该值。

    B.信号上升时间也可能意味着开关闭合时、输入与输出匹配所需的时间。 这不是直接规格、但可以近似计算。  闭合多路复用器开关具有均衡器。 RC 低通滤波器电路、电阻为多路复用器的导通电阻、电容为导通电容。 输出上的上升时间将取决于多路复用器的负载条件。 有关说明、请参见下图:

    根据负载阻抗的配置及其值、将决定如何加载多路复用器的输出电容。 作为一个快速示例。 如果没有负载阻抗、闭合开关的信号上升时间为~μ s (5 * R_on * C_on)-但如果存在负载阻抗、则会影响为输出充电所需的时间。

    如果我不回答您的需求、您能在您说"信号上升时间"时更详细地阐述一下您的需求。

    我们通常不会对模拟多路复用器上的抖动进行规格说明。 这是因为模拟多路复用器通常不会给系统增加太多的抖动、因为当开关关闭时、它本质上充当 RC 电路。 它将向系统添加传播延迟、不同输入的传播延迟会有所不同、因此如果所有四个输出都应同步、可能会发生偏差。

    您通过器件的时钟频率是多少?或者您是否担心输入不会与输出端的每个输出对齐?  

    因此、请告诉我、如果我正确理解#2的信号上升时间请求、如果您可以分享有关应用的更多详细信息、例如频率或多路复用器的抖动问题、以便我可以尝试帮助回答剩余的任何问题 问题。 同时、我希望得到有关 ESD 规格的确认-但如果您能告诉我客户在寻找什么、我可以更深入地了解一下、希望能够澄清任何可能的问题。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们没有此器件上的 ESD 规格。

    您是否能够查看任何后续问题?  

    请告诉我、以便我可以帮助解决任何悬而未决的问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我正在再次 ping 此主题、以查看我们是否可以进一步帮助您解决此问题。

    如果您仍有问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将关闭此主题、因为我在一段时间内没有听到您的反馈-如果您有任何其他问题、请启动新主题、我们的一位应用工程师将对您作出回应。

    最棒的

    Parker Dodson