Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、
我们正在 研究 SPI MUX 应用中的74CBTLV3257。
在74CBTLV3257中的默认设置下、函数芯片将读取其自己的 SPI ROM。
如果需要更新 SPI ROM,将使用 SPI 控制 IC 更新 每个功能芯片的 SPI ROM。
SPI 控制 IC 将使其他 74CBTLV3257悬空。
有些事情需要您的帮助。
1。
如果可以使用 74CBTLV3257作为 SPI 多路复用器、 74CBTLV3257 是否在 SPI 总线中具有定量限制?
2.
如果 74CBTLV3257 在 SPI 总线中有定量限制、那么我们的设计中可以使用多少个器件?
3.
您是否有公式来评估 此应用中可支持的74CBTLV3257数量?