This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SPI MUX 应用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995867/sn74cbtlv3257-spi-mux-application

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

我们正在 研究 SPI MUX 应用中的74CBTLV3257。

在74CBTLV3257中的默认设置下、函数芯片将读取其自己的 SPI ROM。

如果需要更新 SPI ROM,将使用 SPI 控制 IC 更新 每个功能芯片的 SPI ROM。

SPI 控制 IC 将使其他 74CBTLV3257悬空。

有些事情需要您的帮助。

1。

如果可以使用 74CBTLV3257作为 SPI 多路复用器、 74CBTLV3257  是否在 SPI 总线中具有定量限制?

2.

如果 74CBTLV3257  在 SPI 总线中有定量限制、那么我们的设计中可以使用多少个器件?

3.

您是否有公式来评估 此应用中可支持的74CBTLV3257数量?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您需要注意的是您将要通过的 SPI 信号的电压以及您将为 SPI 运行的频率。 您是否有想要实现的目标的原理图? 根据我的理解、您需要与2个以上的器件进行通信、因此需要1 个以上的74CBTLV3257器件。 通过在 SPI 线路上放置更多74CBTLV3257器件、您将增大电容、从而降低应用运行的最大带宽。

    我们没有任何公式来评估这种影响、但它与您的带宽可以达到的低程度更相关、并且仍然是您的应用所能接受的。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我推荐更新/更好的 TMUX1574、因为它是引脚对引脚 SN74CBTLV3257、具有更高的带宽、更低的通道电容、更宽的电源和温度范围。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh