主题中讨论的其他器件:TPS54260
尊敬的团队:
我们在 客户的新项目中对 TPS54260进行了很好的新测试。
客户有以下问题、您能为其提供支持吗?
如果我们不提供 V+电压、引脚3是否导通?
2.如果我们为这个芯片供电、我们可以将 COM 控制为 NO 还是 NC?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们在 客户的新项目中对 TPS54260进行了很好的新测试。
客户有以下问题、您能为其提供支持吗?
如果我们不提供 V+电压、引脚3是否导通?
2.如果我们为这个芯片供电、我们可以将 COM 控制为 NO 还是 NC?
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
感谢您的提问。 请参阅以下我的答案:
如果我们不提供 V+电压、引脚3是否导通?
如果您的电源为0V、则通道将无法导通(输出将看到的唯一情况是泄漏电流非常小、大约为20nA)。 但是、下游器 件存在反向供电的风险、因为该器件没有断电保护(有关断电保护的更多信息、请参阅此处:training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-simplify-power-sequencing-powered-protection)。 如果您担心这一点、则可能需要选择具有此功能的多路复用器。
2.如果我们为这个芯片供电、我们可以将 COM 控制为 NO 还是 NC?
是的、通过切换 IN 引脚高电平(>2.4V)、您将 COM 连接到 NO 路径、而切换 IN 引脚低电平(<0.8V)将 COM 连接到 NC 路径。
希望这对您有所帮助!
谢谢!
Bryan