This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-EP:有关 TS5A3159-EP 的一些问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995877/ts5a3159-ep-some-questions-about-ts5a3159-ep

器件型号:TS5A3159-EP
主题中讨论的其他器件:TPS54260

尊敬的团队:

我们在 客户的新项目中对 TPS54260进行了很好的新测试。

客户有以下问题、您能为其提供支持吗?

如果我们不提供 V+电压、引脚3是否导通?  

2.如果我们为这个芯片供电、我们可以将 COM 控制为 NO 还是 NC?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的提问。 请参阅以下我的答案:

    如果我们不提供 V+电压、引脚3是否导通?  

    如果您的电源为0V、则通道将无法导通(输出将看到的唯一情况是泄漏电流非常小、大约为20nA)。 但是、下游器 件存在反向供电的风险、因为该器件没有断电保护(有关断电保护的更多信息、请参阅此处:training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-simplify-power-sequencing-powered-protection)。 如果您担心这一点、则可能需要选择具有此功能的多路复用器。

    2.如果我们为这个芯片供电、我们可以将 COM 控制为 NO 还是 NC?

    是的、通过切换 IN 引脚高电平(>2.4V)、您将 COM 连接到 NO 路径、而切换 IN 引脚低电平(<0.8V)将 COM 连接到 NC 路径。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的大力支持!

    客户想知道 NC 引脚在未通电时是否短路。 

    非常感谢!
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    客户想知道 NC 引脚在未通电时是否短路? 

    非常感谢、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    器件未通电时、器件将处于高阻抗状态。 我在前面的回答中提到过、如果在器件断电时引脚上存在信号、则可能会反向为器件供电。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的大力支持!

     我们是否有任何解决方案可解决 NC 引脚未通电时短路的问题?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您询问我们的器件在 VDD/VSS 关闭时是否处于活动状态、则否、我们没有这样的器件。 我们确实有具有低电平有效逻辑的型号、当 EN 引脚变为低电平时、该逻辑将激活通道。

    谢谢!

    Bryan