Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1208 团队好、希望得到您的帮助。
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
您是否曾尝试仅导入.tSM 文件-.lib 文件是 SPICE 库 -而.tSM 文件已将 TINA 模型作为宏(.tsm)就绪。 该文件包含在 TINA 模型下载中。 请参阅下面的内容、了解如何在没有错误的情况下将文件上载到 TINA:



您还可以直接从 Tina 参考设计中拉取 TMUX1208、该设计位于:https://www.ti.com/lit/tsc/scdm216。 如果您下载/打开文件、您将看到以下内容:

您可以选择 TMUX1208并复制它并将其放置在原理图中-这也应该起作用并忽略您看到的错误。
请告诉我这是否能解决您的问题、如果您有任何其他问题、请随时联系我们!
最棒的
Parker Dodson