This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:去耦电容值?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/996369/ts3usb30-decoupling-capacitor-values

器件型号:TS3USB30

大家好、我将在新设计中使用 TS3USB30。 数据表未列出去耦电容器的建议值–去耦电容器的值应该是多少? 0.1 μ F 是否可以工作?

-Adam

--

Adam Feuer

Starcat LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指电源的去耦电容器? 您的信号的数据速率是多少? 通常使用1uf/0.1us 来覆盖不同的频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、感谢您的回答。 是的、我是指电源的去耦电容器。 我使用 TS3USB30切换 USB 2.0信号、因此通过芯片的数据速率将为480Mbps。 您能不能更详细地说您建议的1uf/0.1us 启发法吗? 我不知道如何在本例中应用它。

    信号的周期为0.002083us、这意味着我应该使用一个0.02uf 电容器吗? 看起来我无法获得0.02uF 电容器、但可以获得0402或0603尺寸的0.022uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1uf 靠近电源、0.1uF/0.022uf 靠近 VCC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!