请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USB30 大家好、我将在新设计中使用 TS3USB30。 数据表未列出去耦电容器的建议值–去耦电容器的值应该是多少? 0.1 μ F 是否可以工作?
-Adam
--
Adam Feuer
Starcat LLC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、感谢您的回答。 是的、我是指电源的去耦电容器。 我使用 TS3USB30切换 USB 2.0信号、因此通过芯片的数据速率将为480Mbps。 您能不能更详细地说您建议的1uf/0.1us 启发法吗? 我不知道如何在本例中应用它。
信号的周期为0.002083us、这意味着我应该使用一个0.02uf 电容器吗? 看起来我无法获得0.02uF 电容器、但可以获得0402或0603尺寸的0.022uF 电容器。