This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:未选择的输入、被拉至6V 以上的未选择通道上是否存在过压风险、但仅通过大型(限流)电阻器?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/996306/tmux1208-is-there-a-risk-of-overvoltage-on-unselected-inputs-on-unselected-channels-that-are-pulled-above-6v-but-only-through-large-current-limiting-resistors

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: MUX508

我有一个具有 ADC 通道的3.3V MCU、我想用来测量8种不同的电压、其中一些电压可能高达28V。  我设计了一个简单的多路复用分压器电路(见下文)、该电路将这8个输入(每个输入都通过自己的(顶部)电阻器)连接到多路复用器的8个输入。  然后、该多路复用器的输出通过单个(底部)电阻器接地。  多路复用器的输出也(直接)连接到 MCU 上的 ADC 输入。  选择多个电阻器时、当选择特定通道时、多路复用器输出端的电压始终不大于3.2V、电流低于1mA。  这会将底部电阻器置于10kOhm、顶部电阻器的电阻范围为3.74kOhm 至76.8kOhm。

example circuit

但是、其他通道(即未选择的通道、因此这些通道上的电流不会流动)上的多路复用器输入上的电压将通过顶部电阻上拉至高达28V 的电压。

我的问题是、在这个设置中、我可以将 TMUX1208 (小/便宜、但额定电压只有6V)作为我的多路复用器、还是应该切换到 MUX508 (额定电压为36V、但大得多且贵得多)之类的器件?

我希望在上述场景中使用大电阻器可以保护 TMUX1208、因此即使未选择通道的电压远高于6V、电流也不可能真正变大、因此没关系。

我应该如何处理这种情况?

感谢您的指导、
Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的详细问题! 因此、您将能够使用 TMUX1208、但是、需要进行一些调整和注意事项。

    1)这些多路复用器在多路复用器的输入端整合了保护二极管、一旦输入通道超过 VDD+0.5 (即使未选择通道)、该二极管将正向偏置并开始导通。 因此、如果输入引脚上有28V 电压和5V VDD 电源、则导通电流大约为300uA (假设最大电阻器为76.8k、差分电压为23V)。 虽然 ESD 保护二极管可以处理此电流(因为最大电流为30mA)、但您将改变器件工作电压、可能一直改变到28V、并可能损坏器件的其余部分。  

    2) 2)鉴于上述情况、如果您想继续使用 TMUX1208、则需要针对您的设计调整保护策略。 一种简单的解决方案是在每个输入端添加一个5V 齐纳/TVS 二极管、这样一旦超过输入电压、输入电压就被钳位到5V。 只要齐纳/TVS 能够处理电流(您已经通过添加这些串联电阻器来考虑该电流)、多路复用器的输入端就不会出现过压事件、并且不会导致任何损坏或 VDD 波动。

    如果您想阅读有关此主题的更多信息、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa227/sbaa227.pdf

    谢谢!

    Bryan