This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7212:有关 NC (无连接)引脚的一些问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995969/tmux7212-some-questions-about-nc-no-connection-pin

器件型号:TMUX7212

将器件与 Vishay DG212BDQ 进行比较、引脚12的功能有所不同。

  • DG212BDQ-T1-E3引脚12 (VL)为+5V。 TMUX7212引脚12为 NC。 您能否将5V 电压连接到 TMUX7212 (和 TMUX6212PWR)引脚12?

TMUX7212数据表中提到" 无内部连接。 可短接至 GND 或保持悬空。"

如果为引脚12提供5V 连接、会产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    由于 NC 引脚未在内部进行电气连接、因此在该引脚上施加5V 电压不应产生任何影响。

    谢谢!

    Bryan