请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7212 将器件与 Vishay DG212BDQ 进行比较、引脚12的功能有所不同。
- DG212BDQ-T1-E3引脚12 (VL)为+5V。 TMUX7212引脚12为 NC。 您能否将5V 电压连接到 TMUX7212 (和 TMUX6212PWR)引脚12?
TMUX7212数据表中提到" 无内部连接。 可短接至 GND 或保持悬空。"
如果为引脚12提供5V 连接、会产生什么影响。