Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1
大家好、
1、 CMOS 是内部 NMOS 体还是 PMOS 体连接到 GND? (请参阅随附的图、黄色标记点)
2.如果 VCC=0V、Vi=5 (或1A 引脚)和 Vo=0V (或1B 引脚)、会发生什么情况? 无论其控制输入(或1C 引脚)如何、内部 PMOS 都是否打开?
我知道它的建议没有说它的状况、但我想了解它的运行情况是否符合启动要求。
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1
大家好、
1、 CMOS 是内部 NMOS 体还是 PMOS 体连接到 GND? (请参阅随附的图、黄色标记点)
2.如果 VCC=0V、Vi=5 (或1A 引脚)和 Vo=0V (或1B 引脚)、会发生什么情况? 无论其控制输入(或1C 引脚)如何、内部 PMOS 都是否打开?
我知道它的建议没有说它的状况、但我想了解它的运行情况是否符合启动要求。
此致、
Ochi
您好 Ochi、
感谢您的提问。 您所提到的问题就是我们所说的断电保护。 要详细了解为我们的某些多路复用器指定的此功能、请参阅以下视频:
SN74LVC2G66-Q1没有此功能、因此正如 Clemens 所说、可能有电流流经 ESD 保护二极管、该二极管可能会对下游器件反向供电、并允许多路复用器的内部逻辑也重新供电、从而打开开关。
如果您可以阐明您的开关/应用要求(VDD、RON、关断保护需求、泄漏等)、我可以帮助推荐一些器件。
谢谢!
Bryan