This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:其 NMOS 主体和 PMOS 主体是否连接到 ro GND?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991153/sn74lvc2g66-q1-are-its-nmos-body-and-pmos-body-connected-ro-gnd

器件型号:SN74LVC2G66-Q1

大家好、  

1、 CMOS 是内部 NMOS 体还是 PMOS 体连接到 GND? (请参阅随附的图、黄色标记点)

2.如果 VCC=0V、Vi=5 (或1A 引脚)和 Vo=0V (或1B 引脚)、会发生什么情况? 无论其控制输入(或1C 引脚)如何、内部 PMOS 都是否打开?

我知道它的建议没有说它的状况、但我想了解它的运行情况是否符合启动要求。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传输门中、NMOS 主体通常连接到 GND、PMOS 主体连接到 VCC

    2.高于 VCC + 0.5V 的 I/O 电压超出了绝对最大额定值、电流可能会流经 ESD 保护二极管进入 VCC、这可能会使器件部分导通。  当电源电压低于1.65V 时、该行为不可预测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    感谢您的提问。 您所提到的问题就是我们所说的断电保护。 要详细了解为我们的某些多路复用器指定的此功能、请参阅以下视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-simplify-power-sequencing-powered-protection?context=1139747-1134454-1140317

     SN74LVC2G66-Q1没有此功能、因此正如 Clemens 所说、可能有电流流经 ESD 保护二极管、该二极管可能会对下游器件反向供电、并允许多路复用器的内部逻辑也重新供电、从而打开开关。

    如果您可以阐明您的开关/应用要求(VDD、RON、关断保护需求、泄漏等)、我可以帮助推荐一些器件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    请告诉我们这一问题是否得到解决、或者是否需要进一步的帮助。

    此致、

    Sandesh