This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:有关最大 Tj 值的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/993931/ts3a27518e-q1-question-about-maximum-tj-value

器件型号:TS3A27518E-Q1

你(们)好  

 数据表中没有关于 Max Junc.Temp Tj 的任何信息。 我想知道值是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我们通常不在信号多路复用器上指定最大 Tj 值、因为在额定工作条件下、结温不会升高太多、器件也不会因结温而受损。  

    话虽如此-您可以计算此器件可达到的最高结温。

    多路复用器的结温可通过以下公式计算:

    T_A 是环境温度。

    其中 R_theta_J_A 是数据表中的热阻-因封装而异:

    ICC 和 VCC 是电源参数。  N 是有源通道的数量、I_SW 是流经开关的电流、Ron 是开关的电阻。

    要从数据表中获取最坏情况下的插拔最大值的估计值、请执行以下操作:

    TA = 105C

    R_theta_J_A = 104 C/W

    VCC = 3.6V; ICC = 5uA

    I_SW = 50mA (所有通道)

    N = 6

    R_ON = 7.6欧姆

    这将使您在最高结温下获得大约116.86 C 的温度。 由于电源电流可能会更高、这取决于控制电压-通过保持控制电压~ VCC 或 GND 来降低此值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson