请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E-Q1 你(们)好
数据表中没有关于 Max Junc.Temp Tj 的任何信息。 我想知道值是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
数据表中没有关于 Max Junc.Temp Tj 的任何信息。 我想知道值是什么
尊敬的 Jian:
我们通常不在信号多路复用器上指定最大 Tj 值、因为在额定工作条件下、结温不会升高太多、器件也不会因结温而受损。
话虽如此-您可以计算此器件可达到的最高结温。
多路复用器的结温可通过以下公式计算:

T_A 是环境温度。
其中 R_theta_J_A 是数据表中的热阻-因封装而异:

ICC 和 VCC 是电源参数。 N 是有源通道的数量、I_SW 是流经开关的电流、Ron 是开关的电阻。
要从数据表中获取最坏情况下的插拔最大值的估计值、请执行以下操作:
TA = 105C
R_theta_J_A = 104 C/W
VCC = 3.6V; ICC = 5uA
I_SW = 50mA (所有通道)
N = 6
R_ON = 7.6欧姆
这将使您在最高结温下获得大约116.86 C 的温度。 由于电源电流可能会更高、这取决于控制电压-通过保持控制电压~ VCC 或 GND 来降低此值。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson