Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1209
主题中讨论的其他器件:TMUX1204、
大家好
由于1.8V 逻辑兼容控制输入、我的客户已预先选择 TMUX1209和 TMUX1204。
在其系统中、uC 电源为-2V/0V、而多路复用器的模拟电源为-2V/+3V。
在此设置中、它们发现多路复用器的电流消耗为200uA、这对于它们有限的功率预算而言太大了。
是否需要此行为?
在-2V 和+3V 之间控制多路复用器不会显示这种电流消耗的增加。
此致
Ueli